This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] La scheda LP-AM243 rimane con il led rosso acceso

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1285779/la-scheda-lp-am243-rimane-con-il-led-rosso-acceso

器件型号:LP-AM243

Ho iniziato lo Sviluppo con la schema LP-AM243. dopo aver seguito le istruzioni riportate sul sito per l'install.sdk per l'am243 e di ccs v.12.4, ho eseguito dell'accensione, il primo amento e la programmazione della scheda.

All'accensione però ó n, la scheda rimane con il led rosso acceso.

Ho comunque procedurto al collegamento della scheda tramite cavo usb al computer e verificato la presenza delle Com aperte dalla connesione.

Ho impostato i DIP di boot come da figura:

dopo aver aperto il terminale in ccs griavviato la scheda, ho riavviato la scheda ma non ho rilevato il flusso di caratteri provenienti dalla scheda.

Ho comunque proceduruto alla prma programmazione con python, Come indicato dalla procedura, ma il risultato è stato negovo: Il firmware non è stato inviato:

Vi chiederei gentilmente di aiutarmi ad avviare il modulo, indicandomi se ci sono errori nella procedura seguita o se manca qualche passaggio。

Le alimentazioni del modulo sono corrette (5V-3A)马伊勒领导的大手半前 rosso e 不 i accnesende sun led verde, fuorchè quello del coramento con la UART/XDS110

Grazie per l'attenzione。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Questa è ó n la condizione della schema all'accensione ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Massimo、

    我们通常只支持英文问题、但我能够从译员和提供的图像中获得足够的信息。 请用英文回答未来的问题。

    是通过壁式插座还是 PC/笔记本电脑来提供5V-3A?

    虽然我明白您说您已正确采购此器件、但电路板当前无法绘制所需的3A 电流、这就是 LED 点亮的原因。 如果我知道有关如何为5V-3A 电缆供电的更多详细信息、我可以尝试并帮助告知您的设置可能就是这样。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我最初从我的计算机的一个 USB 端口采购电路板、然后考虑到电流的问题、我用一个专用电源提供它、但结果是一样的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Massimo、

    感谢所用电源的图像。

    这种工作台电源将不兼容、因为电源需要遵循 USB Type C 电力输送(PD)协商。 该电源没有任何支持该功能的功能。 您会得到一个专用的 USB Type C 墙壁支架、能够提供5V/3A 的电压、同时支持完整的 USB Type C 电力输送。  

    第 3.1.1节《用户指南》中的"使用 USB Type-C 连接器的电源输入"包含更多详细信息: https://www.ti.com/lit/pdf/spruj12

    此致、

    拉尔夫·雅各比