This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:使用硬件均值计算时关于 ADC 线性参数(14位有效分辨率)

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1286068/mspm0g1506-about-adc-linearity-parameters-when-using-hw-averaging-14-bit-effective-resolution

器件型号:MSPM0G1506

h.我想了解在 MSPM0G1506中使用硬件均值计算(14位有效分辨率)时 ADC 的以下线性参数。 您能告诉我吗?

使用硬件均值计算时、数据表未列出参数。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件均值计算不能帮助减少此误差。 您可以将 IS 视为偏移、不能使用平均来减少它。