请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 您好、专家!
我要求为我的客户提供服务。
当 PLC 扫描仪失败、通信失败或 RJ45网络电缆断开连接时、EIP 演示是否可以检测到任何迹象?
如下图所示、我们可以检测 PHY 寄存器、MDIO 寄存器-对于 MII、还是堆栈标志? EIP 演示中是否有任何代码/变量显示我们? 非常感谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
我要求为我的客户提供服务。
当 PLC 扫描仪失败、通信失败或 RJ45网络电缆断开连接时、EIP 演示是否可以检测到任何迹象?
如下图所示、我们可以检测 PHY 寄存器、MDIO 寄存器-对于 MII、还是堆栈标志? EIP 演示中是否有任何代码/变量显示我们? 非常感谢。