This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:当 PLC 扫描仪失败、通信失败或 RJ45网络电缆断开时、EIP 演示是否可以检测到任何迹象?

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1282624/am2434-when-the-plc-scanner-fails-communication-fails-or-the-rj45-network-cable-is-disconnected-are-there-any-signs-that-eip-demo-can-detect

器件型号:AM2434

您好、专家!

我要求为我的客户提供服务。

当 PLC 扫描仪失败、通信失败或 RJ45网络电缆断开连接时、EIP 演示是否可以检测到任何迹象?

如下图所示、我们可以检测 PHY 寄存器、MDIO 寄存器-对于 MII、还是堆栈标志? EIP 演示中是否有任何代码/变量显示我们?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    Kunbus 团队正在调查此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于此问题已解决、现在关闭 TT。