This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:LP-AM243在 EtherCAT 中生成 SYNC0

Guru**** 2533910 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1283751/lp-am243-lp-am243-generate-sync0-in-ethercat

器件型号:LP-AM243

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

我们在 EtherCAT 网络中使用3个 LP-AM243来测试直流 Sync0信号、通过 示波器、sync0信号之间的差值较大、大于600ns。

在 PRU-ICSS 中是否正常? 谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    我们的专家将在当地度假,并将在周三回来,请等待他们的反馈,直到那时,谢谢。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    660ns 是我们的过程路径延迟!  您能否  在测量期间共享主设备、拓扑以及任何 Wireshark 日志。 看起来延迟补偿没有由主器件正确完成、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像一个冗余的票证。 要关闭此 TT、请点击此处跟进:

    e2e.ti.com/.../4877391