This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:将 FreeRTOS 项目刷写到 QSPI 闪存中

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1285371/am2634-flashing-freertos-project-to-qspi-flash-memory

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、TI 专家、

我正在运行一个多核项目 、其中最初所有内核项目都不是 RTOS。 我能够将此软件刷写到 QSPI 闪存中、并且能够启动应用软件。

我将其中一个内核项目移到了使用 FreeRTOS。 项目编译正常、我能够在无引导模式下运行它。 但是、当我将其刷写到 QSPI 闪存中时、应用程序不会启动。

您能否告诉我、我是否遗漏了任何内容、或者什么原因可能导致此问题、以及如何解决?  

使用了预编译的 QSPI 引导加载程序和 SBL JTAG Uniflash。

预编译的 QSPI 引导加载程序在0x0处刷写、应用软件在0x80000处刷写。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我认为 FreeRTOS 和 nortos 项目 w.r.t 与闪存没有区别。

    您是否尝试过 IPC_NOTIFY 示例? 该示例包含 1个 FreeRTOS 3诺托斯 默认为工程。

    此致、
    Aakash