This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233H6PM:工作温度范围上限处出现通信故障

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1233H6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1281730/tm4c1233h6pm-communication-failure-at-upper-end-of-operational-temperature-range

器件型号:TM4C1233H6PM

我们在 装配体中使用这个微控制器(TM4C1233H6PM)。 我们在运行装配时进行了一些热测试、并注意到它在~70°C (工作上限为85°C)时出现了故障。 特别是在"S"命令的第5位之后、通信会中断。 通过故障排除、我们最终在缓冲器和微控制器之间(串联)放置了一个1K 电阻、此时组件可在较高温度下工作。 有人知道什么可以解释这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     S 命令是什么? 您能否详细说明当问题发生在~70C 以上时、引脚发生了什么情况? 是否如以下勘误表中所述? 了解1k 电阻器可以解决您的问题。  如果您可以添加一些 RC 延迟来减慢上升时间并观察问题消失、则可以确认问题与勘误表相关。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、查尔斯、我的同事能够更好地阐述我们在另一个论坛上所经历的情况。 你的见解是非常有帮助和正确的。 再次感谢您!