This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:XDS110段问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, MSP432E401Y, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1280793/lp-xds110-xds110-section-issue

器件型号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件:CC2652P7、 MSP432E401Y、 UNIFLASH

您好!

我将 XDS110原理图复制到了我的设计中并将其复制到了闪存 CC2652P7中。

参考原理图可从获取: MCU077A-LP-CC1352P7-4

我在使用基于 MSP432E401YTPDT 的 XDS110部分时存在问题。

最初、当我尝试通过 USB 端口枚举时、我没有看到任何 USB 设备。

随后、我使用另一个 XDS110编程器中的 JTAG 标头选项刷写了引导加载程序。

现在 、我可以看到

---------------- 终端屏幕快照---------------------------------------------------------------

C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


<<<设备0 >>>

VID:0x1cbe   PID:0x00ff
器件名称:  器件固件更新
制造商: 德州仪器公司
序列号:   1.0.0.1
模式:         DFU

找到1个器件。

-------------------------------------------------------

始终处于 DFU 模式。

从这里、我无法重置

C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110>xds110reset.exe
错误:连接到 XDS110 (-260)失败。
      检查 USB 与 XDS110的连接。

-------------------------------------------------------

在器件管理器中、它显示为 Stellaris 器件固件升级。

稍后、我使用 USB 刷写了以下命令、以刷写器件固件

------------------

C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -f firmware_3.0.0.13.bin -r

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

正在将 firmware_3.0.0.13.bin 下载到设备...

------------------

我移除了 USB 电缆并重新连接了端口、

现在我没有看到任何 USB 设备

-------------------------------------------------------

C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


找到0个器件。

-------------------------------------------------------

请帮我解决这个问题。

如果您需要任何其他信息、请告诉我。

谢谢

苏雷什·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh Kumar:

    您能否查看此处 XDS110调试探头指南的故障排除部分、并确保正确更新了固件和引导加载程序、这对于 XDS 的运行至关重要。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#troubleshooting

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddanth:

    我尝试了你提供的链接。

    固件加载后、USB 不会被枚举为 XDS110编程器。

    ------------------
    C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    找到0个器件。

    ------------------

    在我通过外部 XDS110再次加载引导加载程序之前、USB 甚至不会枚举任何器件。

    我在之前的邮件中解释了相同的内容。

    谢谢

    苏雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    我认为这可能是一个值得参考的有用主题。  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/887212/faq-launchxl-cc1352p-debugger-firmware-upgrade-failure/3281522#3281522

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddanth:

    我正面临同样的问题。 这个问题没有解决。

    我按照与链接相同的步骤进行操作。 请找到下面的屏幕截图。

    此后、器件管理器中和终端中都不会更新任何端口。

    我再次重复加载引导加载程序、以在 USB 串行 cmd 终端中进行枚举。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/887212/faq-launchxl-cc1352p-debugger-firmware-upgrade-failure/3281522#3281522

    创建您自己的目标配置。 尚不清楚关于 MSP432E401Y 芯片选项。

    我有采用 MSP432E401Y 的外部 XDS110、板载编程器 IC (用作 XDS110来对 CC2652P7进行编程)也是 MSP432E401Y。

    在本例中、我应该怎么做?

    我们是否有适用于 MSP432E401Y 芯片组的不同引导加载程序和固件?

    谢谢

    苏雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    MSP432E401Y 芯片组的引导加载程序和固件选项并不相同。  链接的 E2E 主题是指 Uniflash 引导加载程序模式。  您曾提到 刷写引导加载程序 、但未提供任何特定的映像或详细介绍完成此操作的方法。  刷写引导加载程序后、您是否能够通过 Uniflash 或 CCS 检测或更新定制 XDS110?  或者、 C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110中是否有任何其他固件二进制文件选项可供您尝试?  无法复位 XDS110表示存在 USB 连接错误、这也可能是固件编程失败并使器件砖化时出现的错误。  您可能需要检查原理图和布局是否存在缺陷。   

    此致、
    瑞安