This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507:关于 COMP 勘误表

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1284572/mspm0g3507-mspm0g3507-regarding-the-errata-of-comp

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好。

我对 MSPM0G3x0x COMP 的勘误表有疑问。
www.ti.com/.../slaz742

本文档介绍了 COMP_ERR_02和 COMP_ERR_03。
我的问题如下。

  • 在 COMP_ERR_02中、它显示"COMPx.XTL1.HYST 寄存器"。 但是、我在数据表中找不到相应的寄存器。 在哪里可以找到有关此寄存器的信息?
  • 在 COMP_ERR_03中、它显示"不应用内部迟滞方法"。 这是否意味着不应在 SysConfig 中设置 COMP 迟滞?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我想您可以在 TRM 中找到它。

    2.是的,是的。 我们不建议您在 SysConfig 中设置 COM 迟滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊森!

    我的系统正在使用 COMP 模块内的8位 DAC 作为 COMP.的输入,此外,交换 COMP 的输入( COMPx.CTL1.EXCH = 1 ).

    因此 、我的系统同时受到 COMP_ERR_02和 COMP_ERR_03的影响。

    但是、看看权变措施、权变措施是不一致的。
    我该如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Comp_ERR_02、告诉您如果您想要更改 DAC 值而不想查看比较结果的变化、则需要进行如下设置:

    不建议您使用此函数:

    COMP_ERR_03告诉您在使用输入交换功能时不使用 COMP 迟滞功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您的回答帮助我理解。
    另一个问题是、我认为 COMP_ERR_02不会影响 COMP 中断、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是的。