This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:关于 RST 引脚的下拉电容器常数

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1285591/mspm0l1305-about-the-pull-down-capacitor-constant-for-the-rst-pin

器件型号:MSPM0L1305

在 M0硬件开发指南中、建议下拉电容器为10nF、但原因是什么?
例如、如果电容器的电容为100nF 而不是10nF、则 RST 的上升可能会被分流、但预计会有其他哪些负面影响?
连接调试器(XDS110等)是否可能会产生负面影响?
此外、还将外部复位 IC 连接到 RST 引脚。

祝你一切

顺利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 其他负面影响。 10nF 只是一个典型值。