This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TI&#39安全文档 NDA 模块

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1283494/tms570ls3137-ti-s-safety-documents-nda-module

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我正在寻找一款全新的 MCU、用于航空航天领域的民用应用新项目、选择了 TMS57003137DPGEQQ1 (TMS570LS3137系列)。

阅读一些论坛和 我看到的在 NDA 签名之后这两个 TI 安全文档可用的安全文档 SPNU511D。

我在详细查找 SPNU521和 SPNU523。

是否有可能在签署保密协议后收到此信息?

您是否还有关于此 MCU 系列的 RAD 硬度的一些详细信息?

此致  

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:

    我们的专家将在当地度假,并将在周三回来,请等待他们的反馈,直到那时,谢谢。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:

    这些文档受 NDA 控制。 签订 NDA 后、我会通过电子邮件向您发送文档链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我不知道需要编译哪个 NDA 模板。

    您能否提供 NDA 表?

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:

    我没有 NDA 模板。 请联系 TI 本地销售部门签署 NDA。 TI 本地销售人员应具有相应的表单并了解签署保密协议的流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有当地的销售联系人? 我尽量从当地分销商那里获得一些信息、他们说要直接联系 TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会为您找到销售联系人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面的链接中找到联系信息:

    https://www.ti.com/info/contact-us.html