请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
当编写在引脚18的上升沿产生中断的代码时、
DL_GPIO_disableInterrupt (GPIOA、GPIO_SWITCHS_PIN_18_PIN);(禁用18引脚中断)
如果在进行上述设置后将18引脚输入设置为高电平、则不会发生中断、但
在禁用18引脚中断并将18引脚设置为高电平后、DL_GPIO_enableInterrupt (GPIOA、GPIO_SWITCHS_PIN_18_PIN);(启用18引脚中断)将执行"Group1_IRQHandle"(中断目标的代码)。
总之、如果在中断被禁用后检测到一个中断边沿、"GROU1_IRQHandle"将在中断被启用的同时被执行。
在启用中断后检测到中断边沿、而不是在上述情况下执行中断边沿时、如果我希望执行"Group1_IRQHandle"中的代码、我该怎么办?