This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:采用 AWR2243级联设计、支持汽车远距离检测

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, TIDA-020047, AM2732, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1284520/am2732-long-range-for-cars-detection-along-with-awr2243-cascaded-design

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件:AWR2243TIDA-020047TDA2AWR2944

Hi AM27x 和 AWR2243雷达 Champ

我的客户想确定基于 AM2732R 和 AWR2243级联阵列的 TIDA-020047解决方案是否能够支持350m+范围的汽车检测和150m+尖峰检测用例。

您能否告诉我们用于远距离检测的基于 TIDA-020047的 SDK 或示例项目?

谢谢。

此致、  

插孔