This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:调试器 adviceLUNAⅡ

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1281965/mspm0g1507-debugger-advicelunaii

器件型号:MSPM0G1507

您好!

客户希望使用 adviceLUNA II 来调试 MSPM0G1307。
是否有任何关于 adviceLUNA II 的问题? 非常感谢任何建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一项 LIN 分析、我想您应该使用此工具来调试 LIN 外设、对吗?

    我不认为有可疑的问题、我们的器件支持 LIN 功能。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉缺少信息。

    adviceLUNA II 是一个像 ICE 一样的调试器工具。
    https://www.dts-insight.co.jp/en/product/adviceluna2/index.html

    TI 之前是否评估过调试器 adviceLUNA II?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ytakano:

    我想我们对于该调试器没有任何经验、现在我们可以支持 XDS110和 Jlink。

    谢谢!

    此致

    约翰逊