This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1284670/tmdx570lc43hdk

器件型号:TMDX570LC43HDK

安装 Code Composer Studio (适用于 CCS 的 Windows{complete}单文件离线安装程序  — 1339513 K)后、我 找不到相应的文件(TI Resource Explorer)、并且当我尝试将开发套件连接到计算机时、未检测到该套件。 我第一次连接它时、它在"Select Board"下面显示一个(彩色)框、当我按下它时、我收到以下消息:

EPERM:不允许操作、mkdir "C:\ProgramFiles\CCS\ccs_base\cloudagent\db"

我本以为 我必须通过属性->安全性授予对 cloudagent 文件夹的全部权限/控制权,但我从未看到过这条消息,而且电路板(开发套件)从未被检测到!

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、 Resource Explorer 上不提供基于 Hercules 的内容。 Hercules 板也不支持板自动检测。

    请转至产品页面、获取电路板的更多配套资料:

    https://www.ti.com/tool/TMDX570LC43HDK

    谢谢