This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:最新的 Profinet 下载链接

Guru**** 2415440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1278869/am2434-latest-profinet-download-link

器件型号:AM2434

尊敬的 Nilabh:

您能否向我分享最新的下载 Profinet 堆栈的链接?谢谢!

...

迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好

    最新链接可通过 mysecure 获得。 MySecureSW 上提供了包括 PROFINET RT 支持的 SDK8.6.0.47安装程序。 要获得 SDK 的访问权限、请将电子邮件发送至 secsw-sitara-industrial-coms-approval@list.ti.com 邮件地址表。

    请注意、我们不支持 am243-LP (请参阅原始问题)。 由于 Profinet 协议栈大小超过2MB、因此 LP 不支持此功能、因此目前只有具有 DDR (即 am243-EVM)的器件才支持 Profinet。 至于 am243-lp 的计划、我们尚未按计划关闭。 如有任何进展、我们会随时通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    您是否有计划为 AM243-LP 发布 PROFINET 协议栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philip:  

    我们尚未最终确定针对 am243-LP 的 Profinet 计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    我们是否有新的 Profinet 演示的指南或文档?

    谢谢!

    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只是 SDK 的一部分。