This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:当客户修改 eds 文件时,如何处理"连接故障"?

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1282609/am2434-how-to-deal-with-connection-failure-when-customer-modify-the-eds-files

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:LP-AM243

您好、专家!

当客户使用修改后的 eds 文件并再次运行 EIP 演示时、他们使用 Wireshark 在下面说"连接失败":

客户还使用相同的 修订版文件来比较 竞争对手 MD500P_EIP 和 LP-AM243。

-MD500P_EIP

LP-AM243

客户可以捕获 下面 LP-AM243上的 Wireshark。

e2e.ti.com/.../01._CE4ED97ADE560D59DE8FA5631995EF8B_.pcapng

修改后的 eds 文件如下所示:

e2e.ti.com/.../VC_5F00_EtherNetIP_5F00_v4.0.eds

您可以细下图、当 PLC 扫描仪发送步骤4数据-转发打开请求时、 MD500P_EIP 可以响应  "成功:连接管理器"、但我们的 LP-AM243 响应  "连接故障"。 它卡在第5步前向开路 响应中。 我们想知道如何修改 EIP 演示代码? 或者有任何建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    这个问题已与 Kunbus 有同感。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新"连接失败"问题已通过新的 SDK9.03解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢绍兴、将关闭此主题