请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 主题中讨论的其他器件:LP-AM243
您好、专家!
当客户使用修改后的 eds 文件并再次运行 EIP 演示时、他们使用 Wireshark 在下面说"连接失败":
客户还使用相同的 修订版文件来比较 竞争对手 MD500P_EIP 和 LP-AM243。
-MD500P_EIP

LP-AM243

客户可以捕获 下面 LP-AM243上的 Wireshark。
e2e.ti.com/.../01._CE4ED97ADE560D59DE8FA5631995EF8B_.pcapng
修改后的 eds 文件如下所示:
e2e.ti.com/.../VC_5F00_EtherNetIP_5F00_v4.0.eds
您可以细下图、当 PLC 扫描仪发送步骤4数据-转发打开请求时、 MD500P_EIP 可以响应 "成功:连接管理器"、但我们的 LP-AM243 响应 "连接故障"。 它卡在第5步前向开路 响应中。 我们想知道如何修改 EIP 演示代码? 或者有任何建议吗? 谢谢。