This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:关于 ESM 错误密钥寄存器(ESMEKR)的说明

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1283262/rm57l843-clarification-about-the-esm-error-key-register-esmekr

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

你好  

下表中"激活正常模式(推荐默认模式)"的含义是什么?  

为什么 Halcogen 将其设置为0?

    /** - Reset error pin */
    if (esmREG->EPSR == 0U)
    {
        esmREG->EKR = 0x00000005U;
    }
    else
    {
        esmREG->EKR = 0x00000000U;
    }

此致、

Marcio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcio:

    很抱歉在响应中出现了延误,在印度我们有几个假期。

    现在 、我 已开始处理您的问题、并将尽快提供更新。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcio:

    正常模式意味着它不是任何特殊模式、也没有任何特殊行为。 它仅指示 ekey 的正常值。

    例如、

    使用 ekey 可以实现两个主要功能:

    1.第一个是一旦 ERROR 引脚输出为低电平、我们可以通过将0x05写入 ekey 值来释放这个错误引脚。

    2.第二个功能是,我们可以向 ekey 值中写入0xA,在错误引脚上强制出现错误。

    因此、如果我们不执行上述两个函数中的任何一个、那么 ekey 寄存器必须有某个值正确、这里是作为正常模式调用(默认值)。 它可能不为0、我们可以通过写入0x5和0xA 以外的任何值将其保持在正常模式。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。