This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:ADC 输出代码监控

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1281718/mspm0l1306-adc-output-code-monitoring

器件型号:MSPM0L1306

大家好、

我已在外部将 MSP 微控制器连接到电机驱动器 DRV8705H 并使用它监控电流值(来自电机驱动器)。 我需要查看来自 ADC 的输出代码的值。 在电机驱动器+ MSPM0的 GUI 中、没有用于查看 ADC 输出代码值的选项。 是否可以通过 CCS 对 SDK 进行编程或其他任何其他替代方法来获取输出代码的值?

此致、

莫希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    您可以尝试在调试模式下查看此值(ADC 外设):

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    在调试模式下、我找到了寄存器(附有屏幕截图)、但好像它没有更新实时值。 我是否应该采取进一步措施来查看此值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    请单击此按钮:

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    它有效了、我能够很好地看到这些值。 我的下一步是校准整个系统。

    我的意思是要更改 ADC 用于 将模拟电压转换为数字值的公式。

    可以更改电机驱动器的固件还是可以在 CCS 中运行已更改公式的代码以获取结果? 如果可能、您能提供示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    哪种固件? 我认为、将 ADC 代码更改为实际电压应该不是一件困难的任务。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    固件为 drv8706s-q1evm-gui-firmware。 我想更改它。

    此致、

    莫希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    了解了之后、我们还在 MSPM0 SDK 中提供了一些示例代码、或许可以为您提供帮助。

    您可以进入 MSPM0L1306主页并找到该 SDK。

    谢谢!

    此致

    约翰逊