This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:有关 VREF 采样保持模式的更多信息

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1282849/mspm0g1507-more-information-about-vref-sample-and-hold-mode

器件型号:MSPM0G1507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我们需要有关 VREF 模块采样保持功能的信息。 何时以及如何配置和使用此功能? MSPM0G 系列 TRM 的第15.1节具有一个项目符号、即"采样保持模式支持 VREF 在 STANDBY 工作模式下运行"。 在第15.3节中介绍了一些寄存器位字段、它们似乎与此相关(SHMODE、Ratio、HCYCLE、SHCYCLE)、但没有足够的信息来解释此功能的用途或如何使用它。 我们在 TRM 和数据表中查看了、但找不到有关这方面的其他信息。 我们是否可以参考其他文档或示例以更好地了解此功能?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    我同意、我们似乎还没有任何描述此模式的资源。  让您通过这项技术、了解我们是否对其实际工作原理进行了内部描述。

    为了提供一些信息、SysConfig 确实简要介绍了 SHCYCLE 和 HCYCLE 设置:

    SHCYCLE:

        The recommended sample time is >30us waiting for VREF to stabilize.
    
        The timing is calculated as:
    
                Sample_time =Sample_cycles/VREF_Clock
    
                Where:
                    VREF_Clock = VREF_Clock_Source/VREF_Clock_Divider
                    (See Clock Configuration section for more details).
    
                    Sample_cycles = 0 to 65535.
    
                If VREF_Clock is 32.768kHz (i.e. LFCLK), and Sample_cycles = 1, the resulting Sample_time will be ~30.51us.
    

    HCYCLE:

        Hold time should be such that the accuracy degradation due to leakage is within
        DAC acceptable limits. The recommended hold time is 6ms.
    
        The timing is calculated as:
    
                Hold_time = Hold_cycles / VREF_Clock
    
                Where:
                    VREF_Clock = VREF_Clock_Source/VREF_Clock_Divider
                    (See Clock Configuration section for more details).
    
                    Hold_cycles = 0 to 65535.
    
                If VREF_Clock is 32.768kHz (i.e. LFCLK), and Hold_cycles = 197, the resulting Sample_time will be ~6.01ms.

    比率只是设置这些描述参考的 VREF_Clock 的时钟分频器。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    我在任何地方都找不到有关此功能的充分描述、因此我自己就进行了测试。 顾名思义、它只是 VREF 电路的采样保持模式。 在相位的"采样"部分、它会对外部 VREF 电容器充电、使其达到配置的 VREF 电压。 在保持阶段、允许 VREF 电容器按预期放电。

    通常、您希望采样时间足够长、保持时间足够短、以便 VREF 值不会下降太多。 充电电容器上的值是实际使用的基准值(请参阅下面的 COMP 相关示例、VREF+被施加到 COMP-、1.3V DC 被施加到 COMP+)。  

    此模式有助于节省功耗、并允许在 STANDBY0和 STANDBY1中定期断开 VREF 模块(尽管这在高功耗模式下也有效)。  

    对于寄存器设置、SHCYCLE 是整个采样保持周期时间(上面的~1秒)。 因此、总采样时间为(SHCYCLE-HCYCLE)/VREF_Clock。 您的保持时间为 HCYCLE/VREF_Clock。  

    如果本模块还有其他具体问题、请告诉我。 向 TRM 添加信息以包含有关此模式的更多信息、已添加到待处理更新。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!