This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:内存保护单元

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1284386/tm4c1294kcpdt-memory-protection-unit

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

团队成员

我正在尝试测试具有以下功能的内存保护单元: Tm4c1294 EVK、您能帮助获取一段代码示例来测试 MPU 吗?

对于 TM4C 系列,只需启用和禁用某些代码部分即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\dk-tm4c129x\mpu_fault 中可引用一个 MPU 示例。 此示例是针对 DK-TM4C129X EVM 板开发的。 您可以查看用于 EK-TM4C1294XL LaunchPad 的代码、