尊敬的专家:
我看了看你对我的问题的回答: 
TMS570LC4357:GIO1A 和 GIO1B 的实施(内部模拟环回)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
查看您在此处发布的代码后: 
RM48L952:IO 环回诊断-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛 
我有几个问题。 
读取 DIN 寄存器中相应引脚的位即可开始测试:
txdata = SL_gioGetBit(sl_gioPORT, pin);
我不明白这一行的目的是什么。 永远不会使用存储在 rxdata 中的值:
rxdata = txdata;
已读取的位被翻转并写入 DSET 或 DCLEAR (取决于该值)。 我假设这样做是为了强制改变引脚状态:
txdata ^= (uint32)0x1U; /* set txdata on the pin */ SL_gioSetBit(sl_gioPORT, pin, txdata);
在引脚更改 DIN 寄存器后、回读并与通过 DSET/DCLEAR 写入 DOUT 的值进行比较:
/* read back the value */
rxdata = SL_gioGetBit(sl_gioPORT, pin);
/* compare values */
if(rxdata == txdata)
{
    retVal = TRUE;
}
else
{
    retVal = FALSE;
}
根据我的理解、该测试只能向 DOUT 写入值、然后检查 DIN 是否反映 DOUT。 是这样吗?
谢谢、此致、 
最大值