This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:用于 AWR2243级联的 DSS 配置

Guru**** 2588555 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1283943/am2732-dss-configuration-for-awr2243-cascading

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件:TDA2AWR2243

您好!

我通过重复使用 AM2723evm 板中的固件、并更新一些与 TIDA020047相关的固件、例如用于 MSS 器件的 CLI、开始使用此电路板。 但是、就 DSS 部分而言、我是否需要更新与处理部分相关的任何内容?

我更新了天线几何形状文件、以在电路板上包含级联配置、并对与 Rx 和 Tx 数相关的定义进行了一些更改。 但是、我没有成功从 DSS 获得任何结果。 我是否需要考虑其他因素?

这是我的线性调频脉冲配置、

感谢您的建议

此致

阿米内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amine -  

    感谢您发表帖子-可能您在帖子中留下了配置附件或表格。  

    我可以为您指出这一 TI 设计、其中 AWR2243用于 TDA2的级联配置(https://www.ti.com/product/TDA2LF)、而线性调频脉冲配置位于第11页。  https://www.ti.com/lit/ug/tiduen5a/tiduen5a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    请查找我的配置文件2级联 AWR2243

    /**** 配置文件配置***** /
    #define PROFILE_START_FREQ      77
    #define PROFILE_IDLE_TIME      7
    #define PROFILE_ADC_START_TIME    7
    #define PROFILE_RAMP_END_TIME    21
    #define PROFILE_TX_OUT_POWER     0
    #define PROFILE_TX_PHASE_SHIFTER   0
    #define PROFILE_FREQ_SLOPE_CONST   11
    #define PROFILE_TX_START_TIME    0
    #define PROFILE_NUM_ADC_SAMPLES   128
    #define PROFILE_DIGOUT_SAMPLE_RATE  20000
    #define PROFILE_HPF_Corner_FREQ_1  0
    #define PROFILE_HPF_Corner_FREQ_2  0
    #define PROFILE_RX_GAIN       42
    此致
    阿米内
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amine -  

    谢谢-希望您能发现设计指南对调整您的配置文件有所帮助。