This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233E6PZ:自定义基于 UART 的引导加载程序

Guru**** 2896940 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1283638/tm4c1233e6pz-custom-uart-based-bootloader

器件型号:TM4C1233E6PZ
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

大家好、我将使用 TI 编译器 v20.2.6和 Tivaware 2.2.0.295。 我希望实现一个自定义引导加载程序、从自定义 UART 命令中获取应用程序代码并将其刷写到应用程序存储器中。 我需要一个基本代码、可以根据命令进行修改。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TivaWare 中有一个 UART 引导加载程序示例、位于 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\boot_serial。 引导加载程序附带的示例应用程序位于 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\boot_deme1。 我建议您首先运行这些示例以了解常用 UART 引导程序的工作原理。 您可以参考这些示例并根据您的应用要求进行定制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、您能帮助我理解本代码中的过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     引导加载程序(boot_serial)首先通过 JTAG 接口加载到闪存。 引导加载程序将位于0x0。 引导程序运行后、它将通过 UART 接口接收应用程序(boot_deme1)。 当前引导加载程序示例配置为在0x4000处对应用程序进行编程。 请在引导加载程序示例中查看 bl_config.h 文件。  对应用程序进行编程后、引导加载程序将在每次下电上电时跳转至该应用程序。