This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:使用 PA20/SWD CLK 作为模拟输入

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1283987/lp-mspm0l1306-using-pa20-swd-clk-as-analog-input

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfigUNIFLASH

大家好、我正在开发一款将 MSPM01306评估套件的 PA20引脚与 PA26引脚一起用作模拟输入的产品。  我已尝试设置 ADC 实例以在计时器外设上触发、并在 PA20和 PA26引脚上进行顺序转换(两个引脚在中都用作 ADC)。 当我 使用修改后的 SDK 示例工程编译时、首先遇到了与 SysConfig 工具相关的编译问题。 将 PA20引脚用作 ADC 通道时、SysConfig 会生成 tl_msp_dl_config.c/.h 源、这些源对"GPIO_ADC12_0_IOMUX_C6"没有定义。 要超过该值、我必须覆盖项目属性>预定义符号中 IOMUX 的定义、如下所示

接下来、一旦我添加了这个作为预定义符号的项目、我就能够构建该项目并对其进行编程。 但是、之后我无法使用 SWD/XDS 对电路板进行重新编程或调试。 我已尝试使用 Uniflash、在出厂时使用 CCS 以及 BSL 执行批量擦除、但没有成功。 您可以建议如何恢复评估套件吗? 此外、我还随附了包含修改后的示例工程的 zip 文件、供您尝试使用(它不包含预定义符号-我将其排除在外、以便您可以直接看到 SysConfig 工具的问题)。