Other Parts Discussed in Thread: RM48L952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM48L952 大家早上好。 我正在使用具有 SPI DMA 和 UART DMA 的 Hercules RM48L952控制器。 我能够注意到、如果一个通道的 DMA 传输已开始、我必须等待此传输结束才能激活第二个通道的 DMA 传输(在本例中、我使用一个 DMA 用于 SPI_TX、另一个用于 SCI/LIN_TX。 现在、假设您必须以低速(例如、2400波特)向 SCI_TX 传输大量字节、DMA 将很长一段时间处于繁忙状态。 是否不可能并行处理第二个通道(SPI_TX)以便两者同时工作?
Ragards, Luca.