请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 我正在开发一个从 enet_io 示例修改基本代码的项目。 在该文件中、我添加了一个常量声明、如下所示
const uint32_t testt = 2345;
const uint8_t name []={"my name\0"};
在构建后、代码无法正常运行。 因此、我将问题追溯到了映射文件、在该文件中、这些常量未添加到存储器。
因此、为了隔离问题、我刚导入了 enet_io 代码并添加了相同的 常量。 仍然是这些常量未添加到映射文件的.const 段中。
能不能帮我解释一下问题出在哪里?
此致
拉梅什