This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:NONMAIN 中的 BOOTCFG3寄存器

Guru**** 2868860 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1281801/mspm0c1104-bootcfg3-register-in-nonmain

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我有一个客户在查看 MSPM0C1104中的非主存储器、看起来闪存中的值与 TRM 中描述的值交换了:

我们能否确认这里的默认值应该是多少? 这是需要在 TRM 中修复的问题吗?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆南  

    正确。 AABB 是高16位、FFFF 是低16位。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    哪种说法是正确的? Uniflash 首先显示的是 MSB、因为如果您查看 BCRCONFIGID、TRM 会显示默认值为0x00000003h、这就是 Uniflash 在0x41C00000h 显示的值。

    因此、这意味着 BOOTCFG3的 TRM 显示的是0xAABBFFFFh 的默认值、但 Uniflash 显示的是0xFFFFAABBh

    它们不匹配、那么 TRM 是否错误?

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆南

    感谢您的评论!

    我认为 TRM 默认值中的 BCRCONFIGID 应该是0x00030000。

    我将和 Yonghua 一起讨论该主题