This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L1306

Guru**** 2775795 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1282053/mspm0l1306-mspm0l1306

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我将 MSPM0L1306控制器用于我们的一个项目。

发现2个问题。

看门狗复位中第1位。

我已经启用了带看门狗模式的看门狗4秒。

系统在4秒后进行重置,但在重置后未开机。 需要按 NRST 以重新获得。

在 UART 中的第2个  

在不将 UART 端口连接到 PC (Docklight)的情况下、while 环路持续运行。 一旦 UART 被连接至 docklight 系统、且环路不运行时停止。

期待提前获得解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看门狗复位中第1位。

    您是否进入了低功耗模式并在低功耗模式下禁用了看门狗?

    请在编辑工具中使用"插入-代码功能"粘贴您的代码。

    在 UART 中的第2个

    何处 停止? 设备是进入 Default_Handler 还是其他地方?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    感谢您的答复。

    在未连接 USB 端口(Docklight)的情况下看门狗工作。 我认为这个问题也是 UART (USB)造成的。

    控制器在默认处理程序中有时停止。 有时它显示 DL_UART_isRxFIFOEMty 没有可用的源

    请参阅屏幕抓图。

    仅供参考、我将使用 MSPM0L1306 Launchpad 进行测试、MSPM0L1306的行为是否与此相同  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思是、在 syscfg-WWDT-configuration 中、您是否[enable WWDT running during sleep]?

    您的主循环是否进入低功耗模式、等待看门狗复位?

    而在主循环中、等待低功耗模式下的 UART 连接?

    在屏幕截图中、您的代码似乎滞留在 DL_UART_isRxFIFOEMpty 函数中、dl_UART.c 和.h 中。

    正常情况是  无可用源 添加一个冒号。

    导致这种情况的原因有很多、例如由 UART 从低功耗模式唤醒。

    uint8_t DL_UART_receiveDataBlocking(UART_Regs *uart)
    {
        while (DL_UART_isRXFIFOEmpty(uart)) {
        };
    
        return DL_UART_receiveData(uart);
    }
    
    __STATIC_INLINE bool DL_UART_isRXFIFOEmpty(UART_Regs *uart)
    {
        return ((uart->STAT & UART_STAT_RXFE_MASK) == UART_STAT_RXFE_SET);
    }
    

    谢谢。