This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SDK-AM243X:工业 MCU-PLUS-SDK 是常规 SDK 的一个子集-我的项目已损坏。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1280502/mcu-plus-sdk-am243x-industrial-sdk-is-a-subset-of-the-regular-sdk---my-projects-are-broken

器件型号:MCU-PLUS-SDK
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我们具有一个多项目 CCS 12.5工作区、  用于 AM243x 的 MCU+ SDK [8.6.0.0.45]

项目之一是 EtherCAT 从站、因此依赖于 SDK 中的工业通信库。

我们现在希望移植到 SDK V9、但我们正在努力获取构建的配置。

简而言之、如果我们将 v8.06 SDK 替换为 适用于 AM243x 的工业通信 SDK [9.0.0.03] ,一些项目无法编译,因为  该 SDK 中没有多个头文件和其他库文件。

放回常规 SDK  适用于 AM243x 的 MCU+ SDK [9.0.35]  某个非 EtherCAT 项目中发生的错误会导致 SysConfig 失败。

我们应该如何将 EtherCAT 工程迁移到 SDK V9?

谢谢、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    适用于 AM243x 的工业通信 SDK [9.0.0.03]  本身包含 适用于 AM243x 的 MCU+ SDK [9.0.35]、因此您不 需要单独的 MCU+ SDK。
    所有需要的头文件和库文件都已经是  适用于 AM243x 的工业通信 SDK [9.0.0.03]。
    您需要修改旧工程路径以引用新路径。
    您能否共享构建/错误日志、以便我们帮助您使用正确的路径更新该日志。

    谢谢。
    纳雷什·库马尔·A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳雷什-啊,是的-我现在看到它。 解决了。

    保留相同的文件结构会很好、但我们将进行相应修改。

    谢谢、Steve