This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:EtherNet/IP LLDP 测试问题

Guru**** 2416270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1267369/am2434-ethernet-ip-lldp-test-question

器件型号:AM2434

你好,Nilabh

请帮助 KUNBUS 团队了解以下 LLDP 符合性测试问题。

测试用例是"LLDP 管理对象"和"LLDP 数据表"。

  1. LLDP 管理对象测试发出7条警告和1条提醒。 由于这些消息混淆不清、我们想知道 FW v8.6是否已经支持新的 CIP 标识 TLV? 请查看下图。
  2. LLDP 数据表测试发现1个错误、需要帮助找出导致测试错误的原因

e2e.ti.com/.../7268.Log-and-Wireshark-files.zip

最尊重

博诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo-Cheng:

    请允许我查看我们开发团队的测试报告、并在下周早些时候回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    根据我们的测试、先前的问题不是发生在 v9.0.0.3上、但此版本中有一些新错误。

    我们还遇到了 一些与 LLDP 无关的其他问题将需要 KUNBUS 的帮助。

    我在随附的文件"9.0.0.3 issue.pdf"中总结了所有问题、并附加了 CT 日志和 Wireshark 数据。

    请帮助将所有文件转发至 KUNBUS。

    感谢你的帮助。

     

    最 尊重

    博诚

    e2e.ti.com/.../9.0.0.3_5F00_Issues.pdf

    e2e.ti.com/.../CTTLog_5F00_and_5F00_WireShark_5F00_data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo-Cheng:

    您能否创建几个以上的 e2e 来单独跟踪问题、因为它是在 pdf 中跟踪问题的通篇方法。 我建议创建3个 e2e:

    1. BOOTP  

    2. LLDP 管理—我们将在此处跟踪当前的 e2e。

    3.测试封装

    4. IP 地址配置

    Kunbus 的初始响应:

    我们知道一致性测试工具报告的错误。 我们目前的理解是一致性测试工具实现中仍然存在错误、但我们将进行验证。

    警告之一是不支持新的识别 TLV。 到2024年底、这将成为强制性要求。
    信息 TLV 在2022年11月至2023年4月版规范之间发生了更改、可能会针对2023年11月版再次说明。 我们将查看即将到来的2023年11月版并对其进行更改。 这是已知的、一旦 TLV 规格稳定、今年将解决此问题。

    我们会随时给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    由于我们公司的管理政策、我们不容易在短时间内为每个问题重新生成这些内容。

    请先将文件转发给 KUNBUS、明天我再创建3个 e2e 线程。  我们希望这些问题能够尽快澄清。  
    我们担心固件仍然有一些错误、未准备好进行符合性测试、对于我们的产品计划来说也不是很好。

    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解 Bo-Cheng、

    我正在与 Kunbus 一起跟进此事。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    您可以要求 Kunbus 更新吗?

    谢谢!

    博诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    我希望这是正确的主题。 如果热一直完全关注的一切过去的两周,因为我实际上还在假期.

    但有时我会与 EtherNet/IP 团队联系、并转发咨询。

    此致、

    马丁

    BOOTP 服务问题:

    1. 问)堆栈是否支持 BOOTP 服务? 我们可以通过 CT19.1消息工具将设备更改为 BOOTP 模式,但无法通过 BOOTP 服务器在 BOOTP 模式下配置 IP。 (见下图)

      a)支持 BOOTP,但我们也可以看到一些问题。 我们将继续对此进行分析、并尽快与您联系。 我们将在即将到来的新冲刺中与此合作(从下周开始)。

    2. 问)如果堆栈不支持 BOOTP 服务,它是否可以作为 Allen Bradley 驱动器拒绝模式更改并返回如下所示的错误状态代码来执行?

      a)支持 BOOTP,意味着我们不会实施建议的选项。

    CT19.1一致性测试:265-LLDP 管理对象测试问题

    1. 问)我们收到了有关 TLV 的3个新错误和关于意外接收到 LLDP 帧的1个错误。  它们是由固件问题还是我们错误的测试配置或设置引起的?

      a)正如 Martin 在9月7日编写的那样、此错误报告从 CT19.1开始是正常的、我们预测这是一个工具错误。 此错误可能会被暂时忽略。

    CT19.1一致性测试:266-LLDP 数据表问题

    1.  问)我们收到1条有关最大值的新警告。 从新接口接收到 LLDP 帧后、不会更改实例属性。 是否是固件版本9.0.0.3的已知问题?

      A)这只是一个警告、这意味着重复使用之前使用并在之后发布的实例编号。

    CT19.1一致性测试:多封装测试问题

    1. q)当我们连续运行5次封装测试时、我们偶尔会遇到如下图所示的错误。 我们认为可能需要修复固件错误。 注意:我们通过执行5次以太网链路测试和封装测试来获得这个问题。

      A)该错误还会在我们的一致性测试中不时报告、但需要在 Wireshark 日志中检查时间戳。 这里缺少 Wireshark 日志、您能给我们发送这篇文章吗? 在我们的案例中,我们看到时间戳的差值低于报告的1200毫秒。 这也意味着 CT19.1符合性测试工具的问题。

    无法通过 Rockwell EtherNet/IP 地址调试工具更改 IP 配置模式

    1. 问)当我们使用该工具发送将 IP 配置模式更改为"Static"时、该工具会响应器件不支持 CIP、并且模式更改会失败。  我们想知道这是否也是固件问题、以及是否可以解决。

      ´s 从 Wireshark 日志中可以看到,Rockwell EtherNet/IP 地址调试工具尝试获取类属性2 (最大实例数)-我们的器件不支持的不是必需或条件属性,这就是在本例中它为什么用错误代码进行响应的原因。 ´s 似乎此工具需要支持此属性、这就是它在这之后停止请求的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    请将我们的进一步问题转发给 Kunbus。

    BOOTP 服务问题

    Q)Bootp 的哪些问题,Kunbus 已经知道?
    问)问题可能会在何时得到解决。

    CT19.1一致性测试:265-LLDP 管理对象测试问题

    问)您在本主题中谈论 Nilabh 9月13日的回复吗? 如果是的话,我想它是抓住了第8.6版上发生的第一个问题。 但是、在我关于9月13日的问题中、测试结果与 v9.0.0.3发生了变化。 我们总共收到如下所示的不同错误消息。 您确定它们也是由 ODVA 的错误引起的吗?
       

    CT19.1一致性测试:多封装测试问题

    A)我们将在本周结束前向您发送 Wireshark 数据。

     无法通过 Rockwell EtherNet/IP 地址调试工具更改 IP 配置模式

    问)我们同意此属性是可选的,但其他竞争对手的产品(如 Festo)确实支持它,我认为这是使用 Rockwell 工具的正常操作。 我们认为,对于最终用户使用 Rockwell 控制器进行操作,更好地支持属性2和3。

    感谢你的帮助。

    最尊重

    博诚    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    我们会收到 ODVA 的一些反馈。

    请帮助更新 ODVA 对 Kunbus 的建议如下。

    CT19.1一致性测试:265-LLDP 管理对象测试问题

       

    [ODVA]  这些看起来像是真实的误差。 1、2和3表示您的设备不包含所需的 TLV 数据。 有关所需的 TLV、请查看第2卷第9-8章。 我以前从未见过错误4。 这意味着在 LLDP 管理对象设置为禁用传输后、测试从您的设备收到了 LLDP 数据包。

    问)我们认为、ODVA 的建议是需要解决和分析这些问题。  

    CT19.1一致性测试:多封装测试问题

    a) ODVA 已确认这是一个 CTT 错误、可以忽略。 我们将关闭此问题、而不提供 Wireshark 数据供进一步检查。  

    感谢你的帮助。

    最尊重

    博诚    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 博诚:

    Kunbus 的响应

    在昨天的 ODVA 圆桌会议讨论中、我得到了这样的信息:自2周以来就推出了 ODVA 一致性测试(CT20)的新修订草案、这也改变了 LLDP 测试的某些部分。 我们已请求对其进行访问、然后将再次使用我们的代码执行 LLDP 测试。 我会在我们获得测试软件后立即通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    你能否请 Kunbus 更详细地了解昨天圆桌讨论对 LLDP 错误的结论?

    由于结论似乎与美国 ODVA 有关,我想知道为什么他们认为 CT20会解决这些错误。

    此外、何时将使用 CT20进行 ODVA 的测试?

    最尊重  

    博诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    请帮助我们在上周更新这些问题?

    BOOTP 服务问题

    Q)Bootp 的哪些问题,Kunbus 已经知道?
    问)问题可能会在何时得到解决。

    CT19.1一致性测试:265-LLDP 管理对象测试问题

       

    [ODVA]  这些看起来像是真实的误差。 1、2和3表示您的设备不包含所需的 TLV 数据。 有关所需的 TLV、请查看第2卷第9-8章。 我以前从未见过错误4。 这意味着在 LLDP 管理对象设置为禁用传输后、测试从您的设备收到了 LLDP 数据包。

    问)我们认为、ODVA 的建议是需要解决和分析这些问题。  

    问昆巴认为 CT20会解决这些问题的原因是什么?

    无法通过 Rockwell EtherNet/IP 地址调试工具更改 IP 配置模式

    问)我们同意此属性是可选的,但其他竞争对手的产品(如 Festo)确实支持它,我认为这是使用 Rockwell 工具的正常操作。 我们认为,对于最终用户使用 Rockwell 控制器进行操作,更好地支持属性2和3。

    最尊重  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunbus 的响应:

    我们昨天使用新的 CT20测试版执行了 LLDP 测试、它仍然报告了相同的 TLV 缺失错误消息。

    我今天上午向 ODVA 提交了一份错误报告(见下文)、详细说明了为什么一致性测试实现(以及最终的 EtherNet/IP 规范)与 IEEE 802.1AB-2016标准相冲突、在我们的解释中明确指出不允许使用这些额外的 TLV。 您可以将此内容传递给 HiWin。

    马丁


    您好!

    我们正在使用新的 EtherNet/IP CT20符合性测试运行一些初始测试、但仍收到错误报告、声称通过 LLDP 管理对象的属性1 (全局启用位设置为0、附加的 Wireshark 跟踪中的帧编号2313)禁用 LLDP 后。 禁用 LLDP 时、工程师应尝试传输关闭 LLDPDU。

    该 LLDPDU 的格式在 IEEE 标准802.1AB -2016的第9.2.7.3条 mibConstrShutdownLLDPDU ()和9.1.2.2条关断 LLDPDU 中进行了详细说明。

    9.2.7.3指出:

    mibConstrShutdownLLDPDU()过程根据 LLDPDU 构建 SHUTDOWN LLDPDU

    相关的 TLV 格式在8.2和8.5中指定。 SHUTDOWN LLDPDU 包含 仅限

    以下项目:

    a)机箱 ID 和端口 ID TLV。

    b) TTL 字段设置为零时 TLV 的存活时间。

    c) LLDPDU TLV 的一端是可选的。

    而9.1.2.2规定:

    …μ A。

    如果当前配置为启用 LLDP 帧传输的端口因 LLDP 活动而被禁用、或

    该接口被管理性禁用,发送状态机尝试发送最终 LLDP 关闭 LLDPDU,其中包括:

    a)机箱 ID TLV。

    B)端口 ID TLV。

    c) TTL 字段设置为零时存活 TLV 的时间。

    D)可选 LLDPDU TLV 的末端。

    关闭 LLDPDU 不包含任何其他可选 TLV 并且、如果可能的话、应该在接口被禁用前发送。

    这与一致性测试(也包括 CT19和 CT19.1)相冲突此外、要求 将系统功能 TLV、管理地址 TLV 和 CIP 识别 TLV 作为关断 LLDPDU 的一部分包含。 根据 IEEE 标准802.1AB -2016中的表8-1、这些 TLV 是可选的、因此不应包含在关断 LLDPDU 中。

    我们将其解释为一致性测试实现不正确地不区分 正常 LLDPDU (9.1.2.1)和 关断 LLDPDU (9.1.2.2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    您能向 Kunbus 请求 TI 对其问题的反馈吗?  

    我们非常感谢您的支持。

    最尊重

    博诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo-Cheng:

    这些问题正被提交给 ODVA、因为某些 LLDP 帧处理与 IEEE 规范相冲突。 Kunbus 目前正在等待 ODVA 的响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    Kunbus 是否收到 ODVA 的响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尚不能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilabh、我们是否有专门的 TS 票? 我们今天上午收到了最后一期 CT20、并将进行重新测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Martin、有一个是 Mike 创建的、但我无法访问它、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    如何测试 CT20?

    您是否可以要求 Kunbus 进行测试更新以及下一版本何时发布?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo-Cheng、尊敬的 Nilabh:

    我还没有收到自己执行 CT20的最后更新代码(希望今天能获得)、但我被告知现在所有 LLDP 问题都已解决。

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Martin、很高兴听到问题已经解决。 可用后请分享 CT20结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh、Martin:

    在 v9.0.0.3上、在测试"LLDP 管理对象"测试用例时、我收到如下图所示的新 STC 错误。

    我是否需要更改 CT20的任何 STC 设置?  

    您是否还能 soc 与我们共享".CD"文件?

    非常感谢

    e2e.ti.com/.../CT20-STC-error.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh、Martin:

    ODVA 已经告诉我们如何通过修改 STC 设置来解决这个问题。 STC 错误问题可以标记为已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bo Cheng 分享这些更新。