您好!
在我的项目中、我使用分配给3个 UART TX 通道的3个 DMA 通道。 其余的 DMA 通道应该未使用。 我要求确保寄存器写入、并且我按以下方式执行:
空 WriteAndRead (volatile uint32_t*常量 preg,常量 uint32_t 值) 
{ 
   *preg=(uint32_t)值); 
   Volatile uint32_t actualValue =*半固化; 
   if ((actualValue & value)!= value) 
   { 
       ErrorRaise (值、实际值、*半固化片、半固化片) 
   } 
} 
借助上述代码、我能够用 非常罕见的发生率 例如调用参数(uint32_t*) 0xFFf80030、0xe)和以下错误参数: 
1:0xe、 
2:0x0、 
3:0xe、 
4:0xFFF80030 
因此、直到到控制数据包 RAM 的写入完成并且第一次读取操作(param 2)没有返回一个预期值、CPU 似乎没有被阻止。 但在几个时钟周期后、可以观察到正确的值(第3段)。
在《技术参考手册》SPNU563A 中、我找到了以下信息
"20.3.2通道配置": 
"- RAM 可由队列 A 和队列 B 状态机以及 CPU 访问。" 
"-当有同时访问时、优先级在一个固定优先级机制中由 CPU 解析 
具有最高优先级。" 
我的问题是: 
-这是写或读操作的问题吗? 我需要确保在 DMA 传输触发之前所有参数都到位。 
-我们是否可以估计需要应用的最大延迟值,以确保数据到位? 
-如果应用一些 do-while ()循环修复一个问题,或者只是隐藏它? 能否说明此类行为的一些背景? 
-从参考手册看,软件访问应该具有最高优先级,所以我不明白为什么这个问题是可见的。 
感谢您的帮助、
此致、
S·索科洛夫斯基