This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:LP-MSPM0L1306

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, SYSCONFIG, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1281924/lp-mspm0l1306-lp-mspm0l1306

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: SysConfigMSPM0L1306

1.我正在使用 LP-MSPM0L1306 EVM 板。 该板附带了 使用4MHz MFCLK 的闪烁 LED 示例。 我正在尝试使用示例示例示例代码、但需要将时钟频率更改为32MHz 时钟而不是4MHz MFCLK、我如何适应 此更改?
2.我还需要知道是否可以使用随附的 USB 电缆刷写该电路板,或者是否需要使用独立调试器进行刷写?
3.使用 USB 电缆进行刷写的步骤是什么?
4.使用独立调试器需要哪些连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过下载 CCS 或 Theia 和 MSPM0 SDK 轻松刷写电路板。

    https://www.ti.com/tool/MSPM0-SDK

    不需要其他硬件、调试器内置在 LaunchPad 中。

    完成这项工作后、请启动 SysConfig 并查看 SYSCTRL、它允许您更改时钟设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 CCS 中启动 SysConfig?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前无法安装设备支持、但您只需双击.cfg 文件即可。

    我建议您此时切换到 Theia、因为这是 TI 编译器 IDE 的未来:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      安装 MSPM0 SDK 和 CCS 后(无论 CCS 或 Theia 正常)、  

    点击"CCS Project"-"import project"- Project path (XXXXX\ti\mspm0_sdk_1_20_00_05\examples\nortos\lp_MSPM0L1306\driverlib)

    如  所说、  双击.cfg 文件、打开 sys 配置文件并进行更改。

    保存 syscfg 文件并进行构建、下载即可。

    谢谢

    赫利克