This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:需要应用工程师

Guru**** 2927910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1282389/tms570ls0714-application-engineer-needed

器件型号:TMS570LS0714

您好!

我们希望与 TI 的应用工程师建立沟通交流。

我在一家名为 Textron Systems 的公司工作、我们需要进行技术讨论和设计开发、需要签订 NDA。  

我们跳过此 POC、将能够讨论 TMS570处理器产品系列的 FMEA 和 MBTF/FIT 流程。

谢谢。

迈克尔·迪布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    虽然我们确实有应用工程师通过 E2E 论坛为问题提供支持、但我们无法帮助通过 E2E 与 TI 签订 NDA、也无法在 E2E 论坛上为 需要通过 NDA 获取信息的任何问题提供支持。  

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解拉尔夫。 我很难通过您的网站识别这方面的联系信息、因此我要检查所有途径。  

    我基本上只是想向应用工程师发送一封直接的电子邮件、这样我就可以开始这个过程了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我无法直接发送电子邮件、说实话、我们只是通过 TI.com / E2E 来提供这种直接联系。 此类接触通常始于 TI 销售代表、而非应用工程师。 说了这么多、我已经联系了一些我认识的 TI 销售联系人、让他们知道您的请求。 这是我目前所能提供的最好的。

    此致、

    拉尔夫·雅各比