This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:SK-AM243的 SRAM 扩展(ALX 封装)

Guru**** 2416280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1281907/am2434-sram-extension-for-sk-am243-alx-package

器件型号:AM2434

团队、您好!  

您能帮助解决以下客户问题吗:  

我们想使用外部存储器模块扩展 AM243的 ALX 封装(此处为 SK-AM243评估板)。
为此、我会选择这个伪 SRAM (www.mouser.de/.../APS6404L-3SQR-SN

最小的目标是将整个(P) SRAM 存储器映射到芯片的地址空间-例如0x90000000。 写入 RAM 地址0x90000000将导致写入外部(P) SRAM。
更好的做法是在链接器脚本中使用外部存储器、以便编译器可以已经使用该存储器。

这些问题一方面是可以包含外部接口(如果可能的话、上述接口)的接口。
另一方面、是否可以仅使用该所选内容。

在 AM243的数据表中、您可以找到适用于所选存储器-> OSPI/QSPI 的 FSS。 我们会将其误用于 SRAM 吗?

此模块是否也可用于 ALX 封装?

根据数据表、ALX 封装中不提供替代 GPMC。 如果此处必须使用8或16个引脚、则所选元件也将不适用。
但也许你有另一个存储器扩展的建议,我还没有想到.

此外、我还没有找到上述模块的任何代码示例。 某些示例项目在此处会有所帮助。

谢谢!  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    AM243x ALX 封装不提供 GPMC 模块。 另一方面、AM243x ALV 封装支持 GPMC 模块。 ALX 的外部存储器唯一选项是 OSPI/QSPI 接口。 您可以使用适用于 XIP 的 OSPI/QSPI 闪存(就地执行)。 当然、SD/MMC 也可以是另一种用于外部存储的选项、但不能由 CPU 作为代码段或数据段进行直接访问。

    MCU+ SDK 09.00.00.35中有一个 GPMC 示例: C:\ti\mcu_plus_SDK_am243x_09_00_00_35\examples\drivers\gpmc\gps_flash_io

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    感谢您的快速响应。 我下载了新的 SDK 版本、在 GPMC 旁边还找到了 ospi 的示例。 但我不确定我是否理解正确。 我还在参考手册中发现、ALX 封装提供了 QSPI 接口、但是我到底有多大能力使用它在外部 SRAM 中读取数据/向外部 SRAM 写入数据、就像我发现的 SRAM 一样?  

    Jan 的链接不工作,所以我再次张贴它: https://www.mouser.de/ProductDetail/AP-Memory/APS6404L-3SQR-SN?qs=IS%252B4QmGtzzqsn3S5xo%2FEEg%3D%3D

    提前感谢

    容尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronny 和 Jan、

    OSPI/QSPI 具有与 GPMC 不同的接口。 它最终是一个串行接口、其中 GPMC 是一个带有专用地址/数据线路的并行接口。 OSPI/QSPI 使用命令接口:发送带地址的读取/写入命令、然后与 OSPI/QSPI 客户端器件之间发送/接收数据、因此对于 OSPI/QSPI、您只能像访问 SPI 客户端器件一样访问 PSRAM/SRAM。 当然、您可以参考 C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_09_00_00_35\examples\drivers\ospi\ospi_flash_io 示例、以了解详细信息。  

    目前、我们在 MCU+ SDK 中没有任何 OSPI/QSPI SRAM 示例。

    此致、