This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:数据表中的 IOMUX 引脚功能编号

Guru**** 2534750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1281807/mspm0l1306-iomux-pin-function-numbering-in-datasheet

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我认为这是正确的、但可以在数据表中稍微澄清一下、其中 IOMUX 数字函数后括号中的数字指的是 IOMUX PF 字段中所需的数字。

因此、对于 PA0 IOMUX、PF = 3 对应于 I2C_SDA:

但是、我们从未在任何地方用文字指出此数字的含义、我们能否添加注释或格式指南以使客户在未来更清楚地了解这一点?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    是的、您的描述正确、此数字表示 PF 值。

    感谢您的反馈、如果需要、我会尝试联系内部团队以更新数据表。

    谢谢!

    此致

    约翰逊