This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:连接到 MSPM0L1306 LaunchPad 时出现 XDS-110调试器错误

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1281676/lp-xds110-xds-110-debugger-error-when-connected-to-mspm0l1306-launch-pad

器件型号:LP-XDS110

您好!

我正在尝试从 Resource Explorer 将一个示例(GPIO_toggle_output)导入到我的板中。 工程构建没有错误、但在尝试调试时、我收到以下错误:
Cortex_M0P:连接到目标时出错:(错误-616 @ 0x0)从目标接收到的数据可能已损坏。 到目标的连接也许不可靠。 尝试降低 TCLK 设置、然后再重试。 (仿真软件包9.12.0.00150)


我已卸载并重新安装 CCS 和所有必需软件。 我已经尝试运行12.5和12.4版、以及 CCS Theia 1.1版。 所有三个程序中遇到的错误都是相同的。
我已经尝试将 TCLK 设置降低到可能的最低值(100kHz)并在默认5.5MHz 下运行它、但仍然收到相同的错误。 我在 XDS-110上重新安装了固件、但这也未解决问题。 它肯定处于运行时模式、而不是 DFU 模式。


使用其他计算机时、调试器和 LP 工作。 据我所知,这两台计算机上的软件安装和设置是相同的。


我可以获得有关如何修复此错误的建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已得到解决、原因是其中一个主板上出现了引脚配置错误。