This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:担心 TDMS243EVM 损坏-尝试执行"使用 CCS Scripting&quot 进行 SOC 初始化时、LD22红色 LED 亮起;来自 AM243x MCU+ SDK

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1280265/tmds243evm-concerned-on-a-bad-tdms243evm---ld22-red-led-lit-on-trying-soc-initialization-using-ccs-scripting-from-am243x-mcu-sdk

器件型号:TMDS243EVM
主题中讨论的其他器件:AM2434

我想知道 TDMS243EVM 是否出现了故障;我已经尝试过几次 SOC 刷写电路板、我看到按照这张照片显示的是红色的 LD22   

我之前  根据  AM243x MCU+ SDK:EVM 设置(TI.com)、使用 CCS 脚本运行 SOC 初始化

(即 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/latest/exports/docs/api_guide_am243x/EVM_SETUP_PAGE.html#EVM_FLASH_SOC_INIT )

当这些 CCS 窗口结果出现时、EVM 上会出现以下红灯:

注意、

1)左下方的"Kool Koala"控制台未完成自组重置

2) DebugP_nirtos.c:57 0x0上的中间错误窗口有可疑的源文件错误,且有人的工作区路径仍然显示! (这是如何通过 QC 的!!)"

我遵循了 DIP 开关设置等。  

想知道 EVM 是否有故障? 这是通往新设计的关键途径问题。

谢谢

吉姆·穆罗卡

Ex-Tier '82:'97

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    LD22和 LD20遵循以下真值表:

    在两个 LED 都亮起的情况下、 探针运行正常、并且存在活动的调试连接。  

    您能否发送一个显示所有 LED 以及引导模式 DIP 开关的图像?  

    此致、

    埃里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克:  

    是的, 它 在重置自群集时挂起...

    DIP 开关组设置为开发引导模式

    这里是所有亮起的 LED、

    LD20绿色亮起、LD22红色亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您看到的行为是预期行为。 EVM 或设计不会出现问题。

    1. 当这些 CCS 窗口结果出现时、EVM 上会出现以下红灯:

    出现红灯是因为 JTAG 连接已建立、并且 CCS 正在与器件通信。

    2.左下角的"Kool Koala"控制台未完成 自群集重置。

    自内核复位后不会发送任何消息。 文档包含较旧的日志。 我们将在下一个版本中进行更新。

    3.  DebugP_nirtos.c:57 0x0上的中间错误窗口中仍显示有人的工作区路径存在可疑的源文件错误!  (这是如何通过 QC 的!!)"

    在 HS-FS 器件上、安全内核被锁定、 我们使用这个 sciclient CCS init 应用程序来加载 sysfw 并重置内核。 脚本 load_dmsc_hsfs.js 使用 tools/ccs_load/am243x 中的此 sciclient_ccs_init.out 来执行初始化。  文件"ciclient_CCS_init.out"包含应用程序在构建过程中使用的路径。

    下一次我们将尝试从文件中去除路径内容。

    希望我已经回答了您的所有问题。 如果您有任何其他相关问题、请告诉我。

    此致、

    阿比谢克- S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik:我们可能发现了其他 VDD_CORE 问题-请参阅  e2e.ti.com/.../tmds243evm-evm-ld2-out-when-running-am243x-evm-out-of-box-experience---is-evm-bad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abishek -

     您的软件/固件解释似乎没有问题-但我可能已经在 VDD_CORE 上标记了一个硬件问题(请参见 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1280684/tmds243evm-evm-ld2-out-when-running-am243x-evm-out-of-box-experience---is-evm-bad?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TMDS243EVM#)。 您在脚本中提到的所有内容-这些内容最终会与 AM2434内核直接交互吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    LD2未在 AM243x EVM 上发光是预期行为(更详细的说明可在另一个链接的线程中找到)。 如果软件/固件没有问题、并且 LED 未发光是唯一可观察到的硬件问题、则可以关闭此线程。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克:

     我仍在讨论 EVM 受到损害的可能性,因为4个 VDD *设置电阻中有3个被接入(R1:R4 -每个文档只应安装4个中的2个,我们在没有安装 R1的情况下安装 R2、R3和 R4。

    印度 Abhishek 记录的项目应在未来版本中得到补救!  文档级和 Abhishek 的文件路径作为 python 脚本运行的结果出现在 CCS 中。

    谢谢

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我将继续讨论另一个主题、这样就不会对同一主题进行并行讨论。  

    此致、

    埃里克