This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:关于 TI Hercules RM48Lxxx 系列 MCU 的功能、路线图、编译、连接和调试工具的基本问题

Guru**** 2535950 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L950, TMDSRM48HDK, RM48L952, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1269464/rm48l952-basic-questions-about-functionality-roadmaps-compile-connect-and-debug-tools-for-mcus-in-the-ti-hercules-rm48lxxx-family

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:TMDSRM48HDK、RM48L950 HALCOGEN

您好!

我正在从事一个功能安全项目、硬件、固件、软件、并想了解 Hercules 系列、RM48Lxxx 处理器是否适合我们的应用。  由于我们的产品具有20多年的现场使用寿命、并且可能是一款大批量生产的产品、因此我们正在对所有生产"功能安全"MCU 的供应商的微控制器(MCU)进行深入内部审查、因此我们正在研究 RM48LXXX 系列。  

我一直使用 TI 开发套件 TMDSRM48HDK 来熟悉硬件和开发工具、因此对于所有这些都有很多问题。  根据 UL-60730-1 B 类软件、我们的应用将需要 UL 认证、因此我还下载了 TI 的"安全库"实现文件和使用60730-1库的开发示例项目。  以下是我的问题。

我们需要在功能安全环境中运行符合"B 类"UL-607300-1标准的代码的处理器。  我们的问题围绕:

硬件和开发工具

  1. RM48x 封装类型和型号之间可能影响热性能的任何重要差异
    1. 可制造性(例如可焊性)
    2. PCB 容差(例如对于 mBGA 器件)
      1. 例如、如果 MBGA 器件("micro BGA")器件需要困难的制造、我们想知道这一点
    3. 鸥翼式封装和 mBGA 封装之间的热性能差异
  2. 任何其他问题、例如振动、(由于火灾)对流热性能或任何其他可能影响可靠性的问题
  3. Re:用于功能安全 CPU 的"Safe-TI Diagnostic Library"。
    1. 实现60730-1一致性的库的当前状态。
      1. 所有 RM48Lxxx 处理器型号的覆盖范围是否完整
    2. 下一个库版本的发展蓝图(如果有)。
  4. 编译器发展蓝图
    1. TI-Clang 与 TI-LTS、选择哪一个?为什么?
      1. 提供从 TI-LTS 到 TI-Clang 的移植策略、适用于 RM48Lxxx SDK、安全库以及用于 RM48Lxxx 开发的其他工具。
  5. 我们是否还必须配合 RM48Lxxx MCU 使用片外 TI 智能电源模块(TPS65381A)、以实现
    1. RM48Lxxx MCU 正常运行
    2. 经认证符合 UL-60730-1。
  6. 提供 TI 针对 UL60730-1或 IEC-61508的任何认证路线图
  7. Hercules 安全 MCU 开发 RM4 MKU 开发套件
    1. 应使用哪个调试器 Pod。  它们之间有什么区别?
    2. 由于 USB 问题、我遇到了"C"和'asm'代码对齐问题。  此问题看起来好像是随着最新的编译器变体(20.2.7.LTS)而消失的。  您能评论一下吗?
    3. JTAG 调试器是否优于 USB?  USB 步进非常慢。

RM48Lxxx 和供应链的可用性

  1. 基于 TI 以我们可能需要的速率制造特定处理器的能力、如何查找有关 RM48x 系列中特定处理器的可用性的信息?
    1. 是否有任何仍在列出的特定处理器已宣布以下任何一项:
      1. 处理器弃用和停产、因此两种机械配置(鸥翼或 mBGA)中的任何一种都无法购买
      2. 处理器 EOL 公告。  如何确定 EOL 是最新的还是预期的
  2. RM48x 系列中特定处理器的特性发展蓝图、或宣布推出新型号?
    1. TI 考虑为 ConnectDER 特殊型号时所需的最小数量
  3. RM48Lxxx 系列中是否存在任何已知的处理器近期短缺问题?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    RM48x 封装类型与可能影响[/报价]的变体之间的任何重要区别

    RM48x 由5个平台组成:RM48L982 (PGE 封装、ZWT 封装)、RM48L950 (PGE 封装、和 ZWT 封装)和 RM48L550 (只适用于 ZWT 封装)。 ZWT 封装支持 EMIF、RTP 和 DMM、但 PGE 封装不支持。 RM48L952支持220MHz 的最大 CPU 速度、但是其它版本支持200MHz CPU 速度。 ZWT 封装的焊球间距为0.8mm、而 PGE 封装的焊球间距为144引脚、引线间距为0.5mm。 有关 NFBGA、请参见应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/spraa99c/spraa99c.pdf?ts = 1694629158618&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DNFBGA%2526nr%253D2289

    • Re:用于功能安全 CPU 的"Safe-TI Diagnostic Library"。
      1. 实现60730-1一致性的库的当前状态。
        1. 所有 RM48Lxxx 处理器型号的覆盖范围是否完整
      2. 下一个库版本的发展蓝图(如果有)。
    [/报价]

    RM48x 器件已经过评估、可用于面向 IEC 61508 (高达 SIL3)的应用。 这些器件没有 UL 认证。

    查看此白皮书、了解 Hercules MCU (系列包括 TMS570和 RM4/5)如何更轻松地达到 IEC 60730和 UL 1998标准:

    https://www.ti.com/lit/fs/spny005/spny005.pdf?ts = 1694629553827

    我们没有更新 SafeTI 诊断库的计划。

    Unknown 说:
    编译器发展蓝图
    1. TI-Clang 与 TI-LTS、选择哪一个?为什么?
    [/报价]

     对于使用 Hercules 器件(TMS570和 RMX)的安全应用、建议使用 armcl 编译器。

     TI ARM Clang 编译器并不完全支持 HalCoGen 代码和 SDL 中使用的所有宏、内在函数和 Pragma。 若要使用 Clang、用户必须手动修改这些代码。   

    Unknown 说:
    是否必须同时使用带有 RM48Lxxx MCU 的片外 TI 智能电源模块(TPS65381A)才能实现

    否、这不是强制性要求。  

    Unknown 说:
    [/quote]

    它已得到认证、可在 TEC 61508 SIL3应用中使用。

    Unknown 说:
    Hercules 安全 MCU 开发 RM4 MKU 开发套件
    Unknown 说:
    应使用哪个调试器 Pod。  它们之间有什么区别?

    支持许多 JTAG 调试器。 XDS110、XDS100V2、XDS2x 和 JLink 仿真器等。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AEIJm0rwIeU.2P1OBWwlaA__FUz-xrs__LATEST

    • 由于 USB 问题、我遇到了"C"和'asm'代码对齐问题。  此问题看起来好像是随着最新的编译器变体(20.2.7.LTS)而消失的。  您能评论一下吗?
    • JTAG 调试器是否优于 USB?  USB 步进非常慢。
    [/报价]

    这里的 USB 意味着什么?

    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王先生,谢谢你的帮助。  您是否知道我之前问的三个问题中的"可用性"?

    我问"RM48Lxxx 和供应链的可用性"

    从提供的这些处理器很少、数量很少、大多少于500。  我们可能还需要更多的此值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kip:

    我邀请您成为朋友。 我会告诉你我们的营销经理的联系信息,所以你会从他的帮助,关于可用性。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我收到了 Blackhawk xds200 JTAG 调试器。  很棒!  在 Blackhawk 中使用 JTAG 连接和硬件时速度要快得多、S/N:TC58248

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有听到关于这一点的反馈。  发生什么事了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kip:

    您是否接受了我朋友的邀请? 我没有收到你的私人信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给你发送了一个友谊请求三周前,请接受它,所以你会看到我的私人消息那里。