This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:将测量数据存储在内部闪存中

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1280809/msp432e401y-store-measurement-data-in-internal-flash

器件型号:MSP432E401Y

你(们)好!

我想使用 MSP432E401Y 内部闪存来存储操作过程中获取的一些数据/结果、并在将来读取这些数据/结果。

数据量很小、我的代码也很小、不到闪存大小的一半。

这是否可实现?

我阅读了下面的主题、我想确保我能够做到这一点。   

e2e.ti.com/.../msp432p401r-use-flash-as-eeprom-for-user-settings---is-there-a-dedicated-user-segment---similar-to-msp30

    

非常感谢。

中海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghai、

     器件上有一个独立于主闪存的6KB EEPROM。 您可以将数据存储在非易失性存储器 EEPROM 上。 请参考示例 C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\examples\nortos\MSP_EXP432E401Y\driverlib\eeprom_erase_pgm_read 以获取参考。