主题中讨论的其他器件:SysConfig
大家好、
我的客户正在使用以下示例代码对 MCU 中的外部时钟进行计数。
示例代码:timx_timer_mode_compare_edge_count
①Does 如果他们没有向评估板的 PA19和20输入时钟信号、那么它将无法正常工作? 或者是否应实施用于外部时钟的晶体振荡器?
(我认为手册中没有写过)
②If 他们需要使用40kHz 的外部时钟、SysConfig 的初始设置中的计时器时钟源为 LFCLK (32kHz)、因此40kHz 外部时钟不能用于此内容。
假设可以通过从 LFCLK (32kHz)更改为 MFCLK (4MHz)来使用40kHz 外部时钟是否正确?
提前感谢您。
此致、
肯利