This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:SEGGER J-FLASH 固件加载程序无法连接。

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS470R1A64, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1275588/lp-mspm0l1306-segger-j-flash-firmware-loader-is-failing-to-connect

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SEGGERTMS470R1A64MSPM0L1306

尝试使用 Jlink plus 调试器、使用 SEGGER JFLASH 应用加载固件。 JTAG 连接器(10引脚)与 J103跳线连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么选择 MCU 作为 TMS470R1A64? 您应该选择 MSPM0L1306

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对不起,我不小心给弄丢了。"

    考虑这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将 J-Link 与 MSPM0L 连接?

    通常、您需要 在外部为 MSPM0L 供电、并连接 J-Link 上的引脚1以获取 VCC 参考。 你这么做了吗?

    您可以尝试将 J-Flash 驱动程序更新到最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制器由外部供电、 J-Link 上的引脚1用于 VCC 基准。 J-Flash 驱动程序已更新1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请首先使用 CCS 执行恢复出厂设置、如下所示

    e2e.ti.com/.../8360.Factory_5F00_reset_5F00_v3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 中复位成功。 然后尝试在 JFlash 中连接、同样失败了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以尝试将 SWD 速度设置为1MHz 吗?