This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:输出内部时钟

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1280370/mspm0l1305-output-internal-clocks

器件型号:MSPM0L1305

您好!

我的客户希望监控多个内部时钟(32MHz、32kHz 等)以进行调试。
一次只能向 CLK_OUT 引脚分配一个时钟、因此需要使用任何其他引脚(例如 TIMx 输出)。
你有什么建议吗?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Koichiro

    user6021594 说:
    由于 CLK_OUT 引脚一次只能分配一个时钟、因此他想知道可以使用任何其他引脚(例如 TIMx 输出)。

    是的、用户可以使用来自不同时钟的 PWM 输出信号来观察时钟频率。

    B.R.

    萨尔