此问题与 E2版本 AM263x 控制卡有关。
我已将 CC 配置为 NOBOOT 模式、并通过 J2 (JTAG-UART)连接器为其提供5V、3A 的电源。 使用 CCS 加载.out 文件后、当我尝试执行代码时、会收到以下错误消息、并且代码停止在标有箭头的位置:-
如何解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
此问题与 E2版本 AM263x 控制卡有关。
我已将 CC 配置为 NOBOOT 模式、并通过 J2 (JTAG-UART)连接器为其提供5V、3A 的电源。 使用 CCS 加载.out 文件后、当我尝试执行代码时、会收到以下错误消息、并且代码停止在标有箭头的位置:-
如何解决此问题?
您好, Shamik Basak,
通常、由于电源波动或 CS_DAP_0内核断开错误等原因、在 AM263x -控制卡(修订版 E2)板上会暂时观察到此类错误。 使用复位按钮进行热复位或对 电路板进行下电上电可使其恢复正常运行。
是否已尝试重新加载应用并运行? 此外、在版本和调试编译配置文件中是否注意到同样的问题?
如果在这一行附近反复崩溃、则很可能是程序源代码由于处理一些错误数据而变得糟糕。 您可能需要仔细检查传递给该参数的值、或进一步检查此处的执行是否因一些中断更改而出现错误、例如存储器损坏或指令集宽度不匹配。
记下要添加到您的问题中的观察结果、以便进一步阐明。
您好, Shamik Basak,
您能否确认 设备的启动模式? 这是 TI-EVM (AM263x-CC 还是 AM263x-LP)吗?
此致、
Aakash
您好, Shamik Basak,
您能分享更多信息吗? 您正在使用哪个 TIDM?
此致、
Aakash