This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:代码在无法访问 DAP 内核时暂停

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1279091/tmdscncd263-code-halts-with-unable-to-access-dap-core-error

器件型号:TMDSCNCD263

此问题与 E2版本 AM263x 控制卡有关。

我已将 CC 配置为 NOBOOT 模式、并通过 J2 (JTAG-UART)连接器为其提供5V、3A 的电源。 使用 CCS 加载.out 文件后、当我尝试执行代码时、会收到以下错误消息、并且代码停止在标有箭头的位置:-

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通常、由于电源波动或 CS_DAP_0内核断开错误等原因、在 AM263x -控制卡(修订版 E2)板上会暂时观察到此类错误。 使用复位按钮进行热复位或对 电路板进行下电上电可使其恢复正常运行。

    是否已尝试重新加载应用并运行? 此外、在版本和调试编译配置文件中是否注意到同样的问题?

    如果在这一行附近反复崩溃、则很可能是程序源代码由于处理一些错误数据而变得糟糕。 您可能需要仔细检查传递给该参数的值、或进一步检查此处的执行是否因一些中断更改而出现错误、例如存储器损坏或指令集宽度不匹配。

    记下要添加到您的问题中的观察结果、以便进一步阐明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我通过 J12 USB-C 连接器单独提供5V 电源、并通过 J2连接器提供电源、这是否会对控制卡造成任何损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我使用适当的适配器为控制卡提供5V、3A 电源、但这次在执行代码时、我收到以下错误:-

    这样做有什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Shamik Basak

    您能否确认  设备的启动模式? 这是 TI-EVM (AM263x-CC 还是 AM263x-LP)吗?

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 NOBOOT/DEV_BOOT 模式下使用 AM263x--CC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个 CCS 版本?

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 CCS 12.3.0。 我想这不是 CCS 问题。 因为当我在连接到扩展坞的情况下运行时,控制卡工作正常。 在连接到 TIDM 设计的硬件时、它就会出现这种连接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    您能分享更多信息吗? 您正在使用哪个 TIDM?

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、

    我使用的是 TIDM 02009设计的直流/直流转换器部分。