This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3134:双核冗余

Guru**** 2894940 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1280094/tms570ls3134-dual-core-redundant

器件型号:TMS570LS3134


您好!

我已选择器件型号为 TMS570LS3134的 MCU。 数据表中显示"此器件有两个 ARM Cortex-R4F CPU 内核、在这两个内核中、两个 CPU 的输出信号在 CCM-R4中进行比较。"

根据我的理解、双核是一个骗子、因此双核上没有加载任何其他程序、对吗?


这对我来说是一个重要的问题、因为我正在开发一个符合 DO-178C 标准的 A 级航空航天项目。因此、如果双核可编程、我需要验证双核的外设、因为这项验证非常耗时、 我需要知道、双核只是一个校验器内核、没有其他程序加载到其中。