This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:闪存存储器段

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1279877/mspm0l1105-flash-memory-sections

器件型号:MSPM0L1105

大家好、

我的客户希望将闪存部分拆分为数据和程序指令。

它们要使程序段可写、同时还要保护数据段。

我的理解是、可以在.cmd 文件中分配段。  他们这样做的最佳方式是什么?

此外、对于写保护、它们是否应该遵循 driverlib 中的动态写保护示例?

希望能对此有任何见解。

此致、

马里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    Unknown 说:
    此外、在具有写保护功能时、他们应该遵循 driverlib 中的动态写保护示例吗?

    是的、参考代码示例是一个不错的选择。

    B.R.

    萨尔