This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1237H6PM:要在 Windows 11上运行 DFUProg.exe 驱动程序?

Guru**** 2923270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1280149/tm4c1237h6pm-getting-dfuprog-exe-drivers-to-work-on-windows-11

器件型号:TM4C1237H6PM

是否有人能够获得 DFUProg.exe 实用程序的驱动程序以在 Windows 11上正确安装?  我刚有一台新 PC 正在运行11、但无法获取驱动程序以正确安装。

我已经将驱动程序文件复制到本地计算机、当我通过设备管理器并在 Stellaris 器件固件升级项目上选择更新驱动程序时、开始安装驱动程序、 然后,windows 劫持过程,并给我一个消息,窗口已确定我已经安装了最好的驱动程序。

如果我尝试从命令行运行 DFUProg.exe、则会出现以下错误...

一些在线搜索似乎表明、此缺失的 DLL 是 C++可再发行的内容的一部分、始终需要更新、但安装/升级却不能解决此问题。  我在这一点上有点纠结、当时我是少数几个人之一、才能够对这些 MCU 进行编程。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我想您 从 TivaWare 下载页面下载了 SW-USB-WIN-2.2.0.295.msi (见下文)、是吗?  

    安装后、您将找到 dfuprog.exe。 请参见下方的。 我只是想确保您通过此安装获得的 dfuprog.exe。

    当我运行 dfuprog.exe 时、我真的没有在 Windows 10计算机上看到错误。 在我的公司、我们不部署 Windows 11机器、因此我无法真正尝试它。 我必须说 dfuprog.exe 已经发布了很多年(在 Windows 10的到来之前),我还没有看到它不运行的报告。 我不能说它保证 与 Windows 11或任何未来的 Windows 版本向前兼容。 我建议您使用一台经过验证可正常工作的 Windows 10计算机。  

    我发现此帖子存在 Windows 11问题、但它与 dfuprog.exe 无关。 但它与 LM 闪存编程器 ICDI 驱动程序有关。   

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1280149/tm4c1237h6pm-getting-dfuprog-exe-drivers-to-work-on-windows-11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您提供信息。  我已下载您提到的版本、DFU 现在可以正常工作。

    之前、我使用的是我们内部软件团队提供的其他版本。  这是他们在大多数(如果不是全部)开发流程中一直使用的东西。  前几天我第一次遇到这种情况时、我向他们寻求一些帮助、他们说它看起来不像 DFU 或 TivaWare 更新过。  不确定他们在看什么或他们正在使用什么版本,但295有效。

    谢谢。