This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1346:L134x 与 L130x 之间的主要区别和#39

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1278435/mspm0l1346-what-s-the-major-difference-between-l134x-and-l130x

器件型号:MSPM0L1346

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

判断与数据表之间的差异并不是很直观。

请您更清楚一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    MSPM0L1346仅采用28引脚 VSSOP 封装、与其他采用相同封装配置的器件相比、低至-40c 至105c。  除了28引脚 VSSOP 封装外、还有一些差别。

    客户是否正在寻找特定的封装/存储器/#GPIO 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的香榭丽舍大街,

    我想用户对 L1346和 L1306的区别感到困惑、不明白为什么有 L1346。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。  差异是温度范围。  L1343、L1344、L1345和 L1346均符合器件规格-40c 至105c。  所有其他 L13xx 器件、例如 L1306、都符合-40至125C、-40至105c 的要求。

    这可以回答他们的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    用户似乎可以使用 L130x 来替换相应的 L134x。

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    可以。 请记住、与 L130x 相比、L134x 器件通常减少了1个 ADC 通道和2个 GPIO 引脚。